Koldt træk forbindes sommetider med klimaanlæg, og det er da også sandt, at dette kan være tilfældet, når anlægget ikke er korrekt udtænkt. Den sandsynlige indvirkning på personer som resultat af indendørs enhedens placering og dens luftfordelingsmønster skal derfor tages i betragtning under designfasen.
Loftshøjden er har også betydning. Fabrikanter af klimaanlægsudstyr mener generelt, at den optimale loftshøjde for et direkte ekspansionssystem er mellem 2,70 og 3,50 meter. Kold luft på ca. 16 °C leveret fra denne højde er i stand til at blande sig med den varmere luft i rummet, før det kommer på niveau af personer, og dermed undgås følelsen af træk.
Ikke desto mindre kan et kvalitets klimaanlæg, ved anvendelser der ikke opfylder denne generelle standard, ”indstilles” på utallige måder for at kompensere for dette.
Det er klart, at enhedens placering samt loftshøjden og rummets udformning har stor indflydelse på træk eller mangel på samme. For at kunne forklare dette kræves et par kommentarer om egenskaberne ved kold luft. Kold luft har tendens til at blive hængende lige under loftet i en periode, før den bevæger sig ned. Dette er kendt som "coanda"-effekten, og det medvirker til, at den kolde luft og den omgivende luft bliver blandet, før den falder ned i rummet.