Skip to main content

Jeg kan ikke få adgang til indstillingerne “WLAN connection” (WLAN forbindelse), “Out-of-home” (’Borte fra hjemmet’), “Child lock” (Børnelås) eller “Time” Tid for min WLAN-adapter.

Du kan føje mere end 50 indendørs enheder til 1 ’Borte fra hjemmet’-konto?

  • Hvis der ikke tidligere er blevet oprettet en ’Borte fra hjemmet’-konto:
  1. Kontrollér, at enhederne, som du ønsker at føje til den samme ’Borte fra hjemmet’-konto, bliver vist på smartphone applikationen1.
  2. Aktiver ’Borte fra hjemmet’-drift på den første enhed2, og følg trinene for at oprette en ’Borte fra hjemmet’-konto.
  3. For at føje andre enheder til samme ’Borte fra hjemmet’-kontoen, skal du aktivere ’Borte fra hjemmet-drift2for enheden, og du vil automatisk blive bedt om at kopiere indstillingerne for første enheds ’Borte fra hjemmet’-konto.
  • Hvis en ’Borte fra hjemmet’-konto allerede er blevet oprettet
  1. Kontrollér, at enheden, som allerede har en aktiv ’Borte fra hjemmet-konto, og enheden som du ønsker at føje til den samme ’Borte fra hjemmet’-konto, bliver vist på smartphone applikationen1.
  2. Kontroller, at der ikke er nogen enheder tilsluttet, som har en aktiv ’Borte fra hjemmet’-konto, som du ikke ønsker at bruge.
  3. På enhederne, som du ønsker at føje til ’Borte fra hjemmet’-kontoen, skal du aktivere ’Borte fra hjemmet’-drift2, og du vil automatisk blive bedt om at kopiere indstillingerne fra den anden enheds ’Borte fra hjemmet’-konto3.

Bemærkninger: Det tager et par minutter, før en nylig tilføjet enhed bliver synlig på ’Borte fra hjemmet’-serveren.

1 Enhederne kan tilføjes én efter én. For at føje en WLAN-adapter til dit hjem-netværk, bedes du følge opsætningsguiden i applikationen (”Add adapter” (Tilføj adapter)).

2 Sådan aktiveres ’Borte fra hjemmet’-drift på en enhed:

  1. Vælg enheden på smartphone applikationen.
  2. Gå til adapterindstillinger (“Gear”-ikonet øverst i højre hjørne).
  3. Vælg “Out-of-home” (Borte fra hjemmet).
  4. Aktiver “Out-of-home” (Borte fra hjemmet).

3 Hvis smartphone applikationen ikke automatisk beder dig om at kopiere ’Borte fra hjemmet’-oplysningerne fra en anden WLAN-adapter, bedes du vende tilbage til hjem-skærmen, opdatere og prøve igen.