Skip to main content

Jeg kan ikke slutte adapteren til det trådløse netværk ved brug af menuen “WLAN settings” WLAN indstillinger.

Prøv følgende:

  • Følg opsætningsguiden i applikationen1
  • Hvis opsætningsguiden ikke løser problemet:
  1. Hvis dit netværk ikke vises, henvises til “My network is not visible in the network dropdown list” (Mit netværk vises ikke på rullelisten med netværk).
  2. Kontroller, at navnet på dit trådløse netværk (SSID) ikke indeholder tegn som “ ‘, %, &, ?, +, =, …” eller ikke-ASCII tegn. De understøttes ikke af WLAN-adapteren.
  3. Sørg for at anvende en kompatibel sikkerhedsindstilling. WLAN-adapteren understøtter kun WPA eller WPA2 personlig kryptering. WEP kryptering er ikke understøttet.

1 Opsætningsguiden (“Add adapter” Tilføj adapter kan åbnes fra hovedmenuen.