Legionellabakterier er en naturlig del af livet i vand. Temperaturen er af stor betydning for væksten af legionella. Det er især temperaturer mellem 40 og 50°C, der kan føre til udbredelse af bakterien.
Da Daikin ikke bruger vand i klimaanlægssystemerne, kan ingen mennesker blive påført skade. I kølede vandsystemer til industrielle formål kan legionellabakterien ikke leve på grund af den lave temperatur på vandet i kredsen.
Daikins friskvandsprincip
Alle Daikins systemer, der producerer varmt brugsvand, er udstyret med en anti-legionella tank og udfører en ugentlig desinficeringscyklus, der forhindrer, at der opstår skadelige bakterier i vandet. Nogle af disse varmtvandstanke er imidlertid baseret på gennemstrømningsprincippet, hvilket betyder, at en ugentlig termiske desinficering ikke er nødvendig.
Hvis du søger efter en følelse af absolut frisk vand, så tag et kig på vores ECH20 termiske oplagring. Forskellig fra varmtvands varmere, opvarmer den termiske oplagring ECH20 straks det vand, der passerer gennem tanken. Denne proces forhindrer forlænget oplagring af vandet, hvilket forøger sikkerheden og kvalitet af dit varme brugsvand betydeligt. Vores ECH20 varmepumpe til varmt brugsvand, der er udstyret med en anti-legionella termisk oplagring, sikrer, at du altid har varmt brugsvand, der er frisk og sundt.