Skip to main content

Udendørs forurening kan gøre luften i dit hjem usund. Vores luftrensere kan hjælpe.

At åbne vinduerne og trække frisk luft er en af livets store glæder. Men hvad nu hvis den udendørs luftkvalitet er dårlig? Her kan du se, hvordan en Daikin-luftrenser kan forvandle den luft, du indånder i dit hjem.

Indendørs og udendørs forurening

Frisk luft er en dyrebar ting, men hvis du bor i eller i nærheden af en storby, er det også en sjældenhed. Forurening, udstødning, allergener og andre ubehageligheder lurer uden for din dør, og det kan påvirke dit helbred – især, hvis du har allergi.

Selv hvis du holder alle vinduer og døre lukkede, kan den udendørs luftkvalitet påvirke dit hjem, fordi forureningen kan finde vej ind i bygningerne gennem revner og ventilationssystemer. Støv og pollen samt gasarter som fx kulilte, svovldioxid og nitrogendioxid kan trænge ind i de indendørs rum og påvirke dit helbred og velvære. Indendørs og udendørs forurening hænger ofte sammen.

Hvilken effekt kan en usund luftkvalitet have?

Du mærker nok ikke virkningen af en dårlig luftkvalitet med det samme, men langvarig eksponering kan føre til en lang række sundhedsproblemer, bl.a. luftvejsproblemer, hovedpine og irritation i øjne, næse og hals. I nogle tilfælde kan det også forværre eksisterende lidelser, fx astma.

Hvis du har svært ved at sove, kan det skyldes indendørs og udendørs luftforurening. Allergener, som fx bakterier, svampesporer og støvmider, kan forårsage hyppig nysen, tilstoppet næse, løbende næse og ondt i halsen hos alle, der er modtagelige. Når du går i seng, kan dit åndedræt blive påvirket, og din søvn kan blive afbrudt, så du føler dig træt hele dagen.

Løsninger til forbedret luftkvalitet

En luftrenser er den perfekte løsning til forbedring af den indendørs luftkvalitet, da den kan hjælpe med at dæmpe effekten af det udendørs miljø. Den kan fange små partikler, pollen og gasholdig forurening fra luften.

Daikins luftrensere har et elektrostatisk HEPA-filter med høj ydeevne, som holder i ti år og kan fjerne bittesmå partikler som fx støv, pollen og skæl fra kæledyr.

Der er mange fordele ved at bruge en luftrenser til at fjerne forurening og irritamenter. En luftrenser kan lindre astmasymptomer, eliminere giftige kemikalier fra dit indendørs miljø og fjerne ubehagelige lugte.

En anden fordel ved at forbedre luftkvaliteten i dit hjem er, at det reducerer familiens eksponering for sygdomme, fx forkølelse og influenza. Uden en luftrenser indånder alle den samme luft, og er der vira i luften, vil de højst sandsynligt blive spredt. Luftrensernes HEPA-filtre fanger bakterier og vira, hvilket minimerer luftbårne sygdomme.

Er du klar til at tackle den dårlige luftkvalitet i dit hjem? Se vores luftrensningsløsninger!