Skip to main content

De seneste ændringer af F-gasforordningen har fået nuværende ejere og potentielle købere af varmepumper til at spekulere over, hvordan fremtiden ser ud for systemer, som benytter syntetiske kølemidler såsom R32. Den gode nyhed er, at der ikke er nogen grund til bekymring.

Efter den opdaterede F-gasforordnings ikrafttræden i marts 2024 har ejere eller potentielle købere af varmepumper været usikre på, om varmepumper med syntetiske kølemidler som R32 kræver ændringer eller stadig kan installeres. Lad os begynde med at give dig det korte svar: Der er ingen grund til at være bekymret over kølemidlet i det system, du har eller ønsker at købe. I denne artikel vil vi forsøge at svare på dine spørgsmål.

Hvad er et kølemiddel, og hvorfor er det vigtigt?

Et kølemiddel er afgørende for varmepumpers og klimaanlægs funktion. Det er en væske, som hjælper varmeoverførslen på vej ved at absorbere varme fra luften indendørs og frigive den udenfor eller vice versa, afhængigt af om systemet er i varme- eller køletilstand. Denne proces er helt central for, at din varmepumpe eller dit klimaanlæg kan fungere effektivt, hvilket gør kølemidlet til en vigtig bestanddel i opretholdelsen af et behageligt miljø i boligen. Moderne varmepumper benytter forskellige kølemidler på grund af deres forskellige egenskaber.

Kølemidlers potentiale for global opvarmning

Kølemidlers klimapåvirkning varierer, hvilket udtrykkes i form af potentiale for global opvarmning (GWP). GWP er et udtryk for, hvor meget varme en gas kan binde i atmosfæren over en specifik periode, som regel 100 år, i forhold til kuldioxid (CO2). Kølemidler med et højt GWP bidrager markant mere til den globale opvarmning, når de udledes til atmosfæren. I de seneste år er kølemidlet R410A med et GWP på 2088 for eksempel gradvist blevet erstattet af R32, som har et GWP på 675, hvilket gør det sidstnævnte til et mere klimavenligt alternativ. R290, bedre kendt som propan, har et GWP på 0,02.

EU’s F-gasforordning

EU’s F-gasforordning har som mål at kontrollere og reducere udledningen af fluorholdige drivhusgasser (F-gasser). Forordningen sætter grænser for brugen af disse gasser, fremmer udviklingen af mere klimavenlige alternativer og beskriver metoder til forebyggelse af lækage, certificering af teknikere og rapportering. Et eksempel på et produktforbud er restriktionen for salg af luft-til-vand varmepumper med R32, der træder i kraft fra 1. januar 2027.

Hvordan påvirker F-gas min varmepumpe?

Den nye F-gasforordning påvirker mulighederne for at markedsføre en specifik type varmepumpe. Den påvirker dog ikke varmepumpens langsigtede levedygtighed, når den først er blevet solgt. Med andre ord er alle varmepumper, der er installeret i EU, fremtidssikrede. En installeret varmepumpe behøver aldrig at blive skiftet ud, og man behøver ikke at tilpasse den til et nyt kølemiddel i løbet af dens levetid, hvilket typisk er 15 år eller mere. Uanset hvilket system, du vælger, kan du være sikker på, at det kan anvendes og serviceres i hele dets levetid.

Hvorfor findes der forskellige typer kølemiddel?

Overgangen til kølemidler med et lavere GWP har til formål at reducere varmepumpers miljøpåvirkning. Kølemidler er en central bestanddel i en varmepumpe, men varierer i sikkerhed, ydeevne og pris. Der er brug for flere forskellige kølemidler for at sikre, at varmepumper kan fungere i en bred vifte af anvendelsesområder. I tilfælde, hvor varmepumper med brandfarlige kølemidler såsom propan ikke kan installeres på en altan med begrænset plads, kan man vælge andre alternativer såsom en varmepumpe med R32-kølemiddel.

Mod en bæredygtig fremtid

Kølemidler er helt afgørende for varmepumpers og klimaanlægs funktion, og i takt med at klimabevidstheden stiger, bliver det vigtigere og vigtigere at vælge det rigtige kølemiddel på grund af dets indvirkning på den globale opvarmning. Forordninger såsom EU’s F-gasforordning er med til at fremme overgangen til kølemidler med et lavt GWP. Forskellige kølemidler har forskellige anvendelsesområder, men den teknologiske udvikling flytter hele tiden grænserne og skaber mere effektive løsninger. Denne udvikling sikrer, at varmepumper bliver ved med at være et pålideligt og miljøvenligt valg, når man vil have høj komfort i en verden i konstant forandring.

Daikin Altherma 4, Daikins første varmepumpe med R-290 (propan)

Daikin Europe er stolte over at præsentere Daikin Altherma 4 H – vores første varmepumper med kølemidlet R-290 (propan), som er udviklet til private hjem. Daikin Altherma 4 H har en fremragende ydeevne, leverer varmt vand på op til 75 °C og kan fungere helt ned til -28 °C. Dens energieffektivitet til opvarmning af rum er i kategori A+++, og den suveræne ydeevne og kompatibilitet med eksistende varmekilder gør den til et fremragende lavudledningsvalg for både installatører og slutbrugere.