Er det normalt, at mit klimaanlæg fryser til?
I vintermånederne, kan en varmepumpe nogle gange fryse til. Er det noget, man bør være urolig for, og hvad kan man gøre ved det?
Luft-til-luft-varmepumpers udendørsenhed er følsom over for minusgrader, og der kan dannes is på ydersiden af den. Men hvordan sker det egentlig? Det kan du læse i denne artikel.
Hvordan fungerer en varmepumpe, når den fryser til?
En varmepumpe fungerer ved at trække varme ud af udendørsluften, selv når det er minusgrader. Luft-til-luft-varmepumper gør det ved hjælp af en blæser, der trækker luft ind via en varmeveksler.
Hvorfor fryser en varmepumpe til?
I vintermånederne er luftfugtigheden ofte høj. Når fugtig luft strømmer gennem udendørsenheden og kommer i kontakt med varmepumpens kolde metaldele, kan fugten fryse fast på varmepumpen.
Er det normalt, at en varmepumpe fryser til?
Ja, det er helt normalt og ikke noget, du skal være urolig for. Daikins varmepumper har et automatisk afrimningssystem. Det registrerer, om der dannes is på enhedens yderside, og afrimer den derefter automatisk. Du behøver altså ikke at gøre noget selv, og du behøver ikke at kontakte en installatør. Under afrimningen løber kølemidlet i den modsatte retning, hvilket frigiver varme, så isen smelter.