Skip to main content

Overvejer du at udskifte dit fossile varmesystem med en varmepumpe? Vi giver dig et overblik over fordelene ved varmepumper og gaskedler.

Stigende energipriser og miljøhensyn får mange til at tage deres boligs energiforbrug op til overvejelse. Varmepumper ses i stigende grad som det bedste alternativ til varmesystemer med fossilt brændstof. Lad os se nærmere på fordele og ulemper.

En varmepumpe er en yderst effektiv teknologi med lav CO2-udledning. Den bruger vedvarende energi til at levere opvarmning, køling og varmt vand til dit hjem.

Den absorberer varme fra luft, jord eller vand, hvilket gør den omkostningseffektiv i drift. En gaskedel er derimod baseret på fossilt brændstof, som genererer CO2-udledning.

Omkostninger ved varmepumpe vs. kedel

En af de primære fordele ved en gaskedel er installationsomkostningerne, da det er billigere at investere i en gaskedel end en varmepumpe.

På længere sigt er varmepumpens driftsomkostninger dog meget lavere. Den drives primært af energi fra vedvarende energikilder og kræver kun en lille mængde strøm for at fungere. Din elregning bliver derfor lavere.

Anskaffelses- og installationsprisen varierer, afhængigt af hvilken type varmepumpe du vælger. En hybridvarmepumpe er for eksempel stadig tilsluttet gas, men kører også på strøm og vedvarende energi. Den kan dermed gøre det muligt at komme i gang med at bruge vedvarende energi til en mere overkommelig pris.

En anden måde at sænke omkostningerne på er at undersøge, om der findes støtteordninger til boligejere, der vil skifte til vedvarende energi.

Varmepumpers og fossile brændstofsystemers miljøpåvirkning

Varmepumper er et effektivt og mere bæredygtigt alternativ til fossile varmesystemer. I takt med at verden styrker indsatsen for at opnå nettonul-udledning, vil vi se en stadig større efterspørgsel på denne form for vedvarende energi.

Varmepumper bruger primært vedvarende energi (cirka 75 %). Den resterende del benytter elektricitet. Luft-til-vand varmepumper absorberer varme fra luften, mens jordvarmepumper trækker energi op fra undergrunden.

Det gør dem langt mere miljøvenlige end fossile varmesystemer. Gas- og oliekedler genererer udledning, som er skadelig for kloden.

Et fleksibelt varmesystem

Et andet aspekt, der er værd at overveje, er fleksibiliteten. Fossile brændstofsystemer er veletablerede løsninger til radiatorer og varmt vand, men vidste du, at varmepumper også kan køle?

Varmepumpen er alsidig og kan tilsluttes både varme- og kølekilder, så du får ét samlet system til hele hjemmet.

Optimér dit valg af varmepumpe ved at kombinere den med solpaneler eller termisk lagring.

Konklusion

Varmepumper bliver stadig mere udbredte som alternativ til fossile systemer såsom gaskedler. Det skyldes de mange fordele: driftsomkostninger, effektivitet, fleksibilitet og miljøpåvirkning.

Der er flere muligheder for at skabe det optimale system til lige netop dit hjem, fx en hybridløsning, der leverer vedvarende energi til en overkommelig pris.

Det rigtige system for dig afhænger af budget, behov, bolig og livsstil. Tal med din installatør, og find den løsning, der passer bedst til dig.