Skip to main content

Se installations- og driftsomkostningerne for varmepumper kontra gaskedler samt deres energieffektivitet og CO2-aftryk.

Ja, det vil ofte være pengene værd at skifte til en varmepumpe, hvis du vil have lavere energiudgifter på lang sigt, højere effektivitet og et lavere CO2-aftryk. Varmepumper er som regel dyrere at installere end gaskedler, men de holder længere, kræver mindre vedligeholdelse og bruger væsentligt mindre energi til at generere den samme mængde varme. Gevinsten afhænger af installationsomkostninger, energipriser og tilgængelige tilskudsordninger.
I denne artikel sammenligner vi varmepumper og gaskedler, hvad angår installationsomkostninger, driftsomkostninger, energieffektivitet og miljøpåvirkning for at hjælpe dig med at vælge den løsning, der giver det bedste afkast for din bolig.

Her er et eksempel med to boligejere – Sophie og Marc – som begge renoverede deres hjem i Lyon i Frankrig i 2015.

Installationsomkostninger for varmepumpe kontra kedel

Sophie investerede i en luft-til-vand varmepumpe, mens Marc valgte en moderne kondenserende gaskedel.

Der findes mange forskellige typer varmepumper, så udgiften til køb og installation kan variere en hel del, fra cirka 100.000-200.000 kroner afhængig af model. Der kan være yderligere omkostninger, hvis du vælger at foretage andre forbedringer såsom at isolere eller at skifte varmeafgivere.

Gaskedler er typisk billigere at installere og ligger i prislejet 22.000-45.000 kroner.

I visse områder er der dog mulighed for at få statsstøtte til anskaffelse af en varmepumpe. Du kan læse mere om støtteordninger i dit område her.

Det gjorde sig også gældende for Sophie. Hun havde højere installationsomkostninger end Marc, men det blev opvejet af offentlig støtte.

Hvordan ser det ud med vedligeholdelsesomkostninger og levetid?

En anden faktor i beregningen af afkastet er, hvor længe dit varmesystem holder, og hvor meget det koster i drift og vedligeholdelse i den periode.

Hvis varmepumpen vedligeholdes korrekt, kan den holde i 15-20 år. Vedligeholdelse indebærer regelmæssig kontrol og rengøring og koster som regel mellem 1.000 og 3.200 kr. afhængig af model og pakke.

På grund af deres forbrændingsproces kræver gaskedler omhyggelig vedligeholdelse og service, hvilket kan koste 1.000-2.500 kroner om året afhængig af pakke. Deres gennemsnitlige levetid er 10-15 år.

Der er gået ti år siden installationen af deres respektive varmesystem, og Marcs gaskedel er ved at nærme sig slutningen af sin levetid, mens Sophie kan regne med at få 5-10 år mere ud af sin varmepumpe.

Sophies vedligeholdelsesomkostninger har været lave, mens Marc har haft højere vedligeholdelsesomkostninger til sin gaskedel.

Energipriser og driftsomkostninger

Naturens gratis resourcer dækker op til 75 % af varmepumpernes energibehov. Den ressterende del udgør strøm. En gaskedel drives udelukkende af gas. Driftsomkostningerne afhænger derfor af prisen for el kontra gas.

Især i de seneste år har vi set store udsving i naturgaspriserne som følge af geopolitiske spændinger, efterspørgsel og forstyrrelser i forsyningskæden. Årstidsmæssige og geografiske faktorer spiller også ind, og gaspriserne kan skyde i vejren i kolde vintre.

Selvom moderne varmepumper kan fungere effektivt selv ved lave temperaturer, kan elpriserne også påvirkes af faktorer som forsyningspriser og politiske beslutninger.

Derfor er det svært at forudsige, hvad der kommer til at ske med energipriserne, men i løbet af de forgangne 10 år har Sophie også installeret solpaneler for at mindske sin afhængighed af elpriserne. Det har givet hende markante energibesparelser, mens Marcs driftsomkostninger har varieret og været følsomme over for svingende naturgaspriser.

Daikin Altherma varmepumpe installeret i et opbevaringsrum

Gaskedlers og varmepumpers energieffektivitet

Det handler ikke kun om enhedsprisen for gas eller el – et varmesystems energieffektivitet er også en vigtig faktor.

En varmepumpe kan omdanne 300 % af den tilførte energi til brugbar varme og genererer typisk 3 kWh varme af 1 kWh elektricitet.

3 kWh er fx nok til at:

  • Opvarme et lille rum i tre til fire timer
  • Generere varmt vand til to 10-minutters brusebade
  • Riste 9.000 skiver brød!
  • Køre to vaske- eller opvaskecyklusser

Moderne kondenserende gaskedler leverer som regel en meget lavere effektivitet på 99-109 %.

For at generere tilstrækkelig brugbar varme til to 10-minutters brusebade m.m., selv ved den højere effektivitet på 109 %, vil din kedel forbruge 2,75 kWh gas sammenlignet med varmepumpens 1 kWh.

Nogle gange kan en gaskedel være mere økonomisk, fx i meget kolde klimaer eller på de koldeste vinterdage, men generelt er varmepumpens overlegne energieffektivitet en af dens primære fordele.

Varmepumper kan derfor typisk spare boligejere for 7.500-22.000 kroner i energiregninger over 10-12 år afhængigt af deres temperaturindstillinger og klimaforholdene.

Sammenligning af CO2-aftryk

En af de primære drivkræfter bag den stigende implementering af varmepumper er naturligvis dens lave miljøpåvirkning.

Eftersom de får størstedelen af deres energi fra vedvarende kilder, har varmepumper et lavere CO2-aftryk, som kan reduceres yderligere ved at supplere med sol- eller vindenergi.

Kedler forbrænder gas, som udleder CO2. Det anslås, at der udledes cirka 2,1 kg CO₂ for hver kubikmeter gas, der anvendes, hvilket svarer til den mængde som en ko producerer på 7 dage og bidrager til en kraftig udledning af drivhusgasser.

Konklusion: Vurdering af det samlede investeringsafkast

Overordnet kan en varmepumpe give et godt investeringsafkast takket være længere livslængde, lavere vedligeholdelsesomkostninger og langt højere energieffektivitet. I mange lande findes der tilskud til varmepumper, som kan gøre en varmepumpe til et økonomisk og miljømæssigt attraktivt valg. Hvis du har planer om at opgradere dit varmesystem, kan det være et godt tidspunkt at skifte nu.

Vigtige punkter

  • Varmepumper kan sænke driftsomkostningerne med 7.500-22.000 kroner over 10-20 år takket være den højere effektivitet.
  • Installationsomkostningerne er højere, men varmepumper holder 5-10 år længere, og vedligeholdelsesomkostningerne er lavere.
  • Gaspriser kan variere meget, og varmepumpeudgifterne kan også svinge på grund af elpriser og politiske beslutninger.
  • Varmepumper har en meget lavere CO2-aftryk, især når de drives af el fra vedvarende energikilder.
  • Offentlige tilskud kan være med til at sænke installationsomkostningerne og forbedre investeringsafkastet for varmepumper.

Vil du finde ud af, hvilken varmepumpeløsning der passer bedst til dit hjem?