Varmepumper i ældre bygninger: DAIKIN Altherma 3 H HT som erstatning for et oliefyr
Familien Maurer – Stuttgart
Alle, der opvarmer sit hus med en varmepumpe, bidrager aktivt til beskyttelse af klimaet. Det er et bæredygtigt, miljøvenligt opvarmningssystem, der endda kan levere køling. Også ved istandsættelse kan man have gavn af fordelene ved denne teknologi: DAIKIN Altherma 3 H HT gør det muligt. Den kompakte varmepumpe imponerer med sin pålidelige opvarmningseffekt og høje fremløbstemperaturer på op til 70 °C ved en udendørs temperatur på ned til minus 15 °C. Derfor er den også velegnet til renovering af opvarmningsanlæg samt simpel udskiftning af gas- og oliefyr, som hos familien Maurer.
Oliefyr ud – varmepumpe ind
Hos ægteparret Maurer i nærheden af Stuttgart blev der i januar 2020 installeret en af de første DAIKIN Altherma 3 H HT varmepumper i Tyskland. Britta og Peter Maurers hus, der er opført i 1988 og har et boligareal på 230 m2 plus 60 m2 nytteareal, blev tidligere opvarmet af et oliefyr. På grund af anlæggets alder, olieprisernes forventede kraftige stigning i fremtiden, men frem for alt af miljømæssige årsager, besluttede ejerne at modernisere deres opvarmningsanlæg. "Da vores VVS-installatør fortalte os om den nye varmepumpe, som kan håndtere både lave og høje anlægstemperaturer, besluttede vi straks, at vi ville kassere det gamle oliefyr og få installeret DAIKIN Altherma 3 H HT. I øjeblikket er der ingen andre varmepumper på markedet, som kan klare det", siger Peter Maurer.
Ingen yderligere renoveringsforanstaltninger nødvendige
Der blev ikke udført yderligere renoveringsforanstaltninger på huset, der er bygget af massive sten. Varmepumpen alene skaber en fremløbstemperatur på op til 70 °C. Den kan kombineres med gulvvarme eller radiatorer, og eksisterende systemer med radiatorer eller konvektorer kan også fortsat anvendes. Hos ægteparret Maurer fordeles varmen i stueetagen via et gulvvarmeanlæg, der allerede er installeret. De eksisterende radiatorer i kælderen og på første sal blev udskiftet af visuelle årsager. De nye radiatorer er større dimensioneret, så fremløbstemperaturen kan sættes lidt lavere, hvilket øger varmepumpens effektivitet yderligere.
Støjsvag drift takket være speciel ventilator
Med kun 35 dB(A) (i tre meters afstand) er DAIKIN Altherma 3 H HT særdeles støjsvag og meget velegnet til tætbefolkede boligområder og mindre grunde. Hos ægteparret Maurer er den visuelt tiltalende udendørsenhed placeret direkte ved indgangen til huset under soveværelsevinduet – uden at den forstyrrer parrets nattesøvn. Det elegante kabinet (990 x 1270 x 460 mm) i sølv med et vandret sort frontgitter giver udendørsenheden et elegant look. Dermed er ventilatoren næsten ikke synlig, og varmepumpen føjer sig harmonisk ind i enhver moderne bygningsarkitektur.
Hurtig montering, maksimal fleksibilitet
Installation af anlægget er enkel takket være dets design som et enkelt modul – også for installatører uden kølecertifikat: Kølemidlet cirkulerer udelukkende i varmepumpen, som kun er forbundet med indendørsenheden via tilslutninger på vandsiden. Der er tre modeller af indendørsenheder at vælge imellem til udendørsenhederne i DAIKIN Altherma 3 H HT-serien. Det giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med installationen. Ægteparret Maurer valgte varianten med en væghængt indendørsenhed i kombination med en varmeakkumulator. Den væghængte indendørsenhed med en effekt på 16 kW blev installeret i Maurers gamle fyrkælder. Takket være fjernelsen af den 4.500 liter store olietank har ægteparret Maurer fået mere plads i kælderen, da varmeakkumulatoren på 500 liter kun fylder ganske lidt.
Varmepumpe – nøgleteknologien til en CO2-neutral bygningsbestand
Mange boligejere er på udkig efter et alternativ til fossile brændstoffer. De vil anvende vedvarende energi og dermed gøre deres hjem mere klimavenligt. På den ene side skyldes det den generelle tendens i samfundet til øget bæredygtighed, og på den anden side er det også et politisk ønske. Tysklands langsigtede mål er at reducere udledningen af drivhusgasser med 80-95 % inden 2050 sammenlignet med 1990. Og det kan man kun opnå, hvis de eksisterende bygninger i vid udstrækning omstilles til systemer, der opvarmes med vedvarende energi. Sammen med strøm fra vedvarende energiformer kan varmepumpen erstatte et eksisterende olie- og gasfyr på en CO2-neutral måde. Det betyder, at ejere af varmepumper som ægteparret Maurer allerede i dag har valgt en fremtidssikret teknologi og dermed er forberedt på morgendagens tekniske og lovmæssige krav.
Slutresultatet
Udendørsenheden til DAIKIN Altherma 3 H HT står i husets indkørsel.
I fyrkælderen befinder der sig ud over den væghængte indendørsenhed (effekt 16 kW) også en varmeakkumulator.
Anvendte produkter
Find din DAIKIN-partner
Her på vores interaktive kort kan du finde en DAIKIN-partner i nærheden af dig. Din kontakt for klimaregulering, opvarmning og luftbehandling.