Skip to main content

Europas regeringer har som mål at opnå netto-nul-udledning, hvilket blandt andet indebærer en udfasning af konventionelle varmesystemer. Se, hvordan det kommer til at påvirke dig.

Der er mange gode grunde til at vælge en varmepumpe. Derfor har Daikin udarbejdet et whitepaper med titlen Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som indeholder faktabaseret viden, der kan hjælpe forbrugere med at træffe velinformerede valg. Det beskriver centrale faktorer såsom besparelser i energiomkostninger, statsstøtte, miljøpåvirkning, udarbejdelse af politikker, og hvordan varmepumper kan integreres med vedvarende energikilder for at fremtidssikre hjem.

I denne artikel fokuserer vi på den potentielle udfasning af konventionelle varmeteknologier, og hvad det indebærer for boligejere, som overvejer at skifte til en varmepumpe.

Slut med gas- og oliefyr i Europa

Enden kan være nær for traditionelle gas- og oliekedler. EU-Kommissionen har planer om at udfase dem i de kommende år til fordel for løsninger med lavere CO2-udledning, og nogle EU-lande har allerede meldt ud, at de vil forbyde dem.

EU’s klimamål er drivkraft for omstillingen til lavemissions-opvarmning

Mange europæiske regeringer har forpligtet sig til ambitiøse mål om nettonul-udledning af CO2 og arbejder hårdt for at gennemføre politik, som kan understøtte disse mål. Det kan de blandt andet opnå ved at gøre bygninger mere energieffektive. Ifølge World Green Building Council stammer 28 % af den globale, energirelaterede CO2-udledning fra energi til opvarmning, afkøling og energiforsyning til bygninger.[1]

Det er derfor ikke overraskende, at politiske beslutningstagere opstiller en række kortsigtede, målbare milepæle, som gør dem i stand til at nå deres langsigtede mål. Et af forslagene er at forbyde konventionelle opvarmningssystemer baseret på fossile brændstoffer, fx gaskedler.

REPowerEU-planen og CO2-neutrale bygninger

Som en del af REPowerEU-planen, som har til formål at forbedre energieffektiviteten og fremme den grønne omstilling, ønsker Europa-Kommissionen, at olie- og gaskedler skal være helt væk fra det europæiske marked i 2029. Nogle EU-lande har allerede meldt ud, at de forbyder installation af nye fyr.

En anden strategi er at bygge flere CO2-neutrale bygninger. En CO2-neutral bygning anvender vedvarende energiteknologi såsom varmepumper eller solpaneler til at producere energi til sin egen drift eller benytter energikilder, som kan dekarboniseres fuldstændig, fx elektricitet.

Derfor er varmepumper afgørende for udfasningen af gaskedler

Flere og flere boligejere vil fremover være nødt til at vinke farvel til gas- og oliekedler og i stedet vælge løsninger som fx varmepumper, der reducerer boligens CO2-aftryk. Ifølge Det Internationale Energiagentur er varmepumper tre til fem gange så energieffektive som gaskedler.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] Det Internationale Energiagentur “The Future of Heat Pumps” (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

Se nærmere oplysninger, kilder og referencer i det fuldstændige whitepaper (kan downloades på engelsk).

Flere gode grunde til at vælge en varmepumpe